This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DSP2812_FLASH烧写成功经验总结

1.        一定要下载最新的FLASH烧写插件,可以避免很多奇怪的错误出现,这一点非常重要,本人就是在此问题困扰了一整天。
名称是:
C2000-2[1][1].00-SA-to-UA-TI-FLASH2X.EXE
我使用的产品版本号为2.02.001

2.        下载烧写FLASH配套CMD文件、LIB文件以及起始代码asm文件。
CMD文件名称:DSP281x_Headers_nonBIOS.cmd
CMD文件名称:F2812.cmd
LIB文件名称:rts2800_ml.lib
ASM文件名称:DSP281x_CodeStartBranch.asm
另外在RAM调试时用以下两个文件:
F2812_EzDSP_RAM_lnk.cmd
DSP281x_Headers_nonBIOS.cmd
附件给出了2个CMD文件、ASM文件、LIB文件以及C文件。
其中C文件仅仅作为大家参考。



3.        配置C文件
配置好主程序的C文件,才能将FLASH成功烧录,并且将FLASH中的文件拷贝到RAM中运行。
关于C文件的配置。
首先在F2812.CMD文件中,我们可以看到有关于加载FLASH到RAM的内容:

   ramfuncs            : LOAD = FLASHD,
                         RUN = RAML0,
                         LOAD_START(_RamfuncsLoadStart),
                         LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd),
                         RUN_START(_RamfuncsRunStart),
                         PAGE = 0
以及在C文件中调用FLASH 到RAM的函数memcpy,将它放在系统初始化(InitSystem();)之后即可:
InitSystem();

memcpy(&RamfuncsRunStart,
                &RamfuncsLoadStart,
                &RamfuncsLoadEnd - &RamfuncsLoadStart);

Initflash();
所以,我们需要定义所用变量:

extern Uint16 RamfuncsLoadStart;
extern Uint16 RamfuncsLoadEnd;
extern Uint16 RamfuncsRunStart;

我的这些定义都是:DSP281x_GlobalPrototypes.h 当中,当然,也可以放在其他系统初始化的地方。

Memcpy这个函数应该是rts2800_ml.lib库文件中自带的,不需要我们定义。

关于FLASH的初始化配置Initflash();

我把它放置在Memcpy函数之后。

关于ramfuncs,则在系统初始化中定义即可。如:sysctrl.c中

#pragma CODE_SECTION(InitFlash, "ramfuncs");

另外,许多朋友没有注意需要定义自己其他子程序,导致最终运行的主程序还是在FLASH中,比如你需要运行的子程序ABC,则需要定义#pragma CODE_SECTION(ABC, "ramfuncs")


烧写成功后的注意事项:
1.        一定要拔除仿真器(JTAG端),给电路板重新上电,方能实现FLASH启动。
2.        注意MP/MC引脚的电压。0为方式MC来作为计算机模式启动,3.3V为方式MP作为微处理器模式启动。
3.        由于GPIO引脚的F4\F12\F3\F2决定了DSP2812的启动顺序,而从FLASH必须要在F4(SCITXDA)为1,而F12\F3\F2随意的状态下启动。请大家启动前确认F4引脚电压。