Part Number: TMS320F28377D
我DSP时钟是由FPGA提供的,现在FPGA未下载程序,自然DSP没有时钟
这是我连接仿真器,打开.ccxml文件中的 Test Connection,有如下提示:
The JTAG IR and DR scan-paths cannot circulate bits, they may be broken. An attempt to scan the JTAG scan-path has failed. The target's JTAG scan-path appears to be broken with a stuck-at-ones or stuck-at-zero fault
我想知道这个错误的报出,是否是DSP没有时钟导致
另外,如果Ti官方工程师不确定问题的答案,是否可以帮我移入到英文论坛,我用我的账号登录英文,发新问题,他老是让我填入公司邮箱,搞了半天也没搞好
谢谢。