This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
从你提供的汇编代码片段来看,_Epwm3_Isr 是 TMS320F28035 DSP 的一个中断服务例程(ISR),它位于一个特定的内存段 "ramfuncs" 中,这通常意味着该段被放置在 RAM 中以便快速执行。代码中包含了中断的初始响应和上下文保存的部分。下面是对代码的一些解释和建议:
_Epwm3_Isr 时,假设 TBCTR(时间基准计数器)的值为 0x00E(这通常与中断的触发条件有关,但在这里不是关键)。ASP 指令在 TMS320F28x 系列 DSP 中并不直接存在,它可能是指“自动保存寄存器”的概念,但具体的保存操作需要手动完成。MOVL 和 SPM 指令,代码手动保存了 XAR7(可能是 AR7 寄存器的扩展版本,具体取决于 DSP 的具体型号和编译器/汇编器的实现)和 XT(T 寄存器的扩展版本)到堆栈中。MOVW 和 MOV 指令向 PIEACK 寄存器写入 4,以确认接收到的 PWM3 中断。这是中断服务例程中的常见步骤,用于告诉 PIE(外设中断扩展)模块该中断已被接受并开始处理。CLRC 指令清除一些状态和控制位(虽然 PAGE0、OVM、SXM 通常不是与中断直接相关的位,这里可能是个错误或特定于应用的设置)。OR IER,#0x0004 指令可能是为了重新启用某个中断(但通常,在 ISR 内部重新启用中断是不推荐的,除非有特别的理由)。然而,这里将 IER(中断使能寄存器)的第 2 位设置为 1,这通常对应于 CPU 中断(INT2),而不是直接与 PWM3 中断相关。这可能是一个错误,或者该代码片段是从更大的上下文中摘录的,并且 IER 的操作有其特定的用途。XAR7 和 XT,这可能不足以在中断处理期间完全恢复 CPU 的状态。IER)通常不是最佳实践。这可能会导致在 ISR 尚未完成时就发生新的中断,从而导致不可预测的行为或堆栈溢出。如果需要在 ISR 完成后启用中断,请考虑在 ISR 结束时设置一个标志,并在 ISR 之外根据该标志启用中断。_Epwm3_Isr 中的代码量过多,导致 DSP 卡死,你应该考虑优化代码以减少执行时间或将其分解为更小的部分,并在必要时使用 DMA 或其他硬件加速功能来减轻 CPU 的负担。最后,FR SIZE: 18 的确切含义仍然不明确,但它可能与中断服务例程的某种资源使用量(如堆栈帧大小)或编译器/调试器的内部度量有关。
您好
1:在 TMS320F28x 系列 DSP中其实是存在ASP这个指令。ASP(Align Stack Pointer):对齐堆栈指针。您可以在TI的《TMS320C28x CPU and Instruction Set Reference Guide》文件中找打它注释写的自动保存上下文,但是我也确实没有看到,不知道怎么保存的。
2:此中断服务函数写的是EPW3_ISR看似是有EWPM3来触发的,其实是有EPWM4来触发的,所以通过IER重新启用了EWPM4的中断是合理。这点我忘了提到了,没有想到您看的那么仔细,这这使得您困惑了。
3:代码优化,由于现在不确定为什么卡死了,所以没有什么头绪,
4:使用的是CCS3.3来编译,搜索了一些资料,但是暂时还是没有搞明白,如何使用CCS3.3来仿真。
关于FR SIZE我在TI的一些资料上面看到过这种注释,看起来与汇编程序中的代码量有强关联性,所以我很好奇这注释是什么意思。下面是我在TI的资料中看到的代码
.sect ".text"
.global _main;
****************************************************************
;* FNAME: _main FR SIZE: 2 *
;* *
;* FUNCTION ENVIRONMENT *
;* *
;* FUNCTION PROPERTIES *
;* 0 Parameter, 1 Auto, 0 SOE *
;***************************************************************
:_main:
ADDB SP,#2
MOVB AL,#1 ; |12|
LCR #_funcA ; |12|
; call occurs [#_funcA] ; |12|
MOV *-SP[1],AL ; |12|
MOVB AL,#1 ; |13|
LCR #_funcB ; |13|
; call occurs [#_funcB] ; |13|
MOV *-SP[1],AL ; |13|
SUBB SP,#2
LRETR
; return occurs
.sect "codeA"
.global _funcA
;***************************************************************
;* FNAME: _funcA FR SIZE: 1 *
;* *
;* FUNCTION ENVIRONMENT *
;* *
;* FUNCTION PROPERTIES *
;* 0 Parameter, 1 Auto, 0 SOE *
;***************************************************************
_funcA:
ADDB SP,#1
MOV *-SP[1],AL ; |17|
MOVZ AR6,*-SP[1] ; |18|
ADD AR6,#_bufferA ; |18|
SUBB SP,#1 ; |18|
MOV AL,*+XAR6[0] ; |18|
LRETR
;return occurs
.sect ".text"
.global _funcB;
****************************************************************
;* FNAME: _funcB FR SIZE: 1 *
;* *
;* FUNCTION ENVIRONMENT *
;* *
;* FUNCTION PROPERTIES *
;* 0 Parameter, 1 Auto, 0 SOE *
;***************************************************************
_funcB:
ADDB SP,#1
MOV *-SP[1],AL ; |22|
MOVZ AR6,*-SP[1] ; |23|
ADD AR6,#_bufferB ; |23|
SUBB SP,#1 ; |23|
MOV AL,*+XAR6[0] ; |23|
LRETR
;return occurs
您好
在 TMS320F28x 系列 DSP中其实是存在ASP这个指令。ASP(Align Stack Pointer):对齐堆栈指针。您可以在TI的《TMS320C28x CPU and Instruction Set Reference Guide》文件中找打它注释写的自动保存上下文,但是我也确实没有看到,不知道怎么保存的。
这个要配合中断等指令和事件来实现
2:此中断服务函数写的是EPW3_ISR看似是有EWPM3来触发的,其实是有EPWM4来触发的,所以通过IER重新启用了EWPM4的中断是合理。这点我忘了提到了,没有想到您看的那么仔细,这这使得您困惑了。
因为您的指针给出的代码显示是EPWM3来触发的。希望您查一下避免因为这个让中断陷入死循环。
代码优化,由于现在不确定为什么卡死了,所以没有什么头绪,
当DSP(数字信号处理器)在代码量增加到一定程度后出现卡死现象,而减少代码量后又能正常运行,这通常指向几个可能的原因:
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
关于FR SIZE我在TI的一些资料上面看到过这种注释,看起来与汇编程序中的代码量有强关联性,所以我很好奇这注释是什么意思。下面是我在TI的资料中看到的代码
注释中的 FR SIZE 通常指的是函数的框架(Frame)大小。这个大小指的是函数在执行过程中,为了保存局部变量、寄存器状态等而在栈(Stack)上分配的空间大小(以字节为单位)。
FR SIZE: 1 或 FR SIZE: 2 这样的注释,表明函数在栈上分配了1个或2个字节的空间用于存储局部变量或临时数据。这个大小是编译器或汇编器根据函数内部的需求自动计算的,但也可以由程序员显式地通过栈操作(如增加或减少SP寄存器)来管理。
在你给出的代码中,_funcA 和 _funcB 函数都通过 ADDB SP,#1 和 SUBB SP,#1 指令在函数开始时和结束时分别向栈上分配和释放了1个字节的空间。这通常用于存储函数的返回值或传递参数给子函数。