建立工程时出现错误 Debug Assertion Failed file:isctype.c line:56 Expression:(unsinged)(c+1)<=256是什么问题呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
建立工程时出现错误 Debug Assertion Failed file:isctype.c line:56 Expression:(unsinged)(c+1)<=256是什么问题呢?
VC上的解决方法
如标题,常常遇到的一个报错,以前在用vc6.0的时候就遇到过,也确实用网上介绍的办法一下子就解决了,方法如下:
将项目设置中->配置属性->C/C++->语言->默认Char无符号,选择是(/J)
不过在用vs2010开发环境的时候,是找不到上面的设置栏目的,网上很多介绍根本就没有自己动手实践过,浪费了我很多的时间搜索。
而且我到现在还没有解决,不过有收获的是,懂得了大致的原因:
这个断言之所以报错,是因为编译的时候如果默认设置 char类型变量是有符号,也就是signed 的话,范围是 -128——127 的,而在运行时,遇到超过assic码127的值赋给char型变量时,在断言地方就会报错,因此解决办法就有两种思路:
一:将默认char 设置成无符号的
二:在程序中尽量避免给char型变量赋值超过127的值
由于我一直想用第一种思路解决这个问题
然而vs2010里边在设置的地方只有这个选项:

所以我的问题还是没有解决.... 还在继续努力中.........
好了,问题终于解决了,通过搜索资料,问题出在这个地方:

在用isalpha函数判断 一个整数是不是 可打印字符时,传入的参数是 char, 而不是 unsighed char ,char 的范围是 -128——127 , 所以当ch >127的时候,就会导致断言报错
解决办法是添加强制类型转换, 改为:isalpha(unsigned(ch))