Part Number: SM320F28335-HT
SM320F28335-HT PTP版本,芯片手册上写的工作温度可以到150℃,结晶温度在210℃,请问在这款芯片能否在175温度上运行呢,寿命减少一点不影响的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: SM320F28335-HT
SM320F28335-HT PTP版本,芯片手册上写的工作温度可以到150℃,结晶温度在210℃,请问在这款芯片能否在175温度上运行呢,寿命减少一点不影响的。
您好,
SM320F28335-HT PTP package的正常工作温度范围为-55℃至150℃,这是为了保证芯片在长时间运行下的稳定性和可靠性。
当芯片在超过其正常工作温度范围(150℃)运行时,可能会面临多种风险,包括但不限于:
性能下降:高温可能导致芯片内部电路速度减慢,影响数据处理能力。
可靠性降低:长期在高温下运行会加速芯片的老化过程,缩短其使用寿命。
损坏风险:极端高温可能直接导致芯片内部元件损坏,造成不可逆的损害。
而且即使短期内芯片在150℃下能够运行,其长期寿命也会受到显著影响。这种影响可能表现为性能逐渐下降、故障率增加等。
在实际应用中,为了保证芯片的可靠性和长期稳定性,应避免将其暴露在超过其正常工作温度范围的环境中。
因此,对于您的问题,SM320F28335-HT芯片不建议在175℃温度下运行,因为这可能会导致芯片性能下降、可靠性降低以及寿命缩短。
如果需要在175℃高温环境下使用这款芯片,建议考虑SM320F28335-HT GB package(GB Package Temperature Range: –55°C to 210°C)。
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/sm320f28335-ht.pdf