This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

28035

28035芯片在工作的时候,断控制电源的负极,芯片就会烧坏,对坏了芯片进行分析,发现所有数字地对模拟的3.3V是通的,数字地与数字3.3V之间是不通的。

  • 数字地对模拟的3.3V不该导通,可能是模拟那边的输入超过了下面表格的极限值。但这样测28035芯片的地和3.3V,分析价值并不是很大。

    对于C2000芯片只要符合下面表格的要求范围,芯片就会不会损坏。您可以一一监视一下28035的供电和输入看看是否稳定,是哪块的信号出现问题。

  • 我这个在正常工作的时候,一切都正常。当我给整个控制板断电时候,如果我每次都先断电源正极,DSP不会烧;如果我先断负极,DSP总是会烧掉了,而且烧了的DSP都是数字低对模拟3.3V是通的。请问在设计MCU电路,这些电源脚是不是要加保护?

  • 我以前也测过,电源在断负极的时候,3.3V会有一个震荡,不过这个震荡是ns级别的,断电源正极就好像没有这个震荡,请高手给我分析一下上面的问题

  • 为什么要做这个实验?

    断开负极等于是断开电源回路,芯片应该是不在工作而不是烧毁。

    是不是断开C2000芯片的负极同时外部的其他设备仍在供电工作?

    我认为芯片烧毁和外部的设备有关,要判断具体的烧毁原因会很麻烦。

    简而言之,只要芯片工作在我上面提到的表格范围之内,芯片就不会烧毁,楼主请确认一下芯片各个引脚尤其是模拟块引脚的输入电压。

    至于供电电路。楼主可以参考TI的controlcard的电路。

  • 这是应为在实际的工况中,用户有可能就是先断电源负极。断开负极的一瞬间,我用示波器测试3.3V供电,会一个震荡,波形是NS级别的,最高电压比3.3V要高很多,会不是这个震荡把芯片打坏了,这个dsp里面的电源有没有什么保护,我现在供电是数字和模拟都是的两块芯片来供电的