This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

无编码器和霍尔传感器的直流无刷电机,能对其实现定位控制么?



比如实现电机正转100圈,再翻转100圈。如果能,用哪种cpu,那种驱动芯片?

  • 如果对圈数的精度要求很高     速度不是很快    应该是可以实现的  

    建议最好加上反馈环节    不然没有实用价值 

    关于mcu   你还需要考虑其他的外设     如果只是控制电机的正反转  

    C2000的任何一款都可以实现     为了开发简单    建议实用常用系列的典型型号 

    这样资源会比较多

  • C2000和MSP430都可以完成,看你需要做方波控制还是FOC。