This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

感应电机参数对InstaSPIN-FOC控制的影响



请问TI的工程师:

         使用InstaSPIN-FOC控制感应电机,需要先进行电机参数自学习,获得定子电阻Rs、磁化电流Irated、额定磁通以及转子电阻Rr、定子电感Ls。

并且参数自学习分成两阶段,第一阶段电机可以旋转,获得定子电阻Rs、磁化电流Irated、额定磁通;第二阶段电机转子需要外部机械锁定,获得转子电阻Rr、定子电感Ls。

         问题是:一、在实际使用中,异步电机往往已经装在客户的设备上,无法进行机械锁定,而且电机大小各异,不同尺寸的电机都去做个机械锁定工装也非常麻烦。这样的话就不能获得第二阶段测试得到的参数转子电阻Rr、定子电感Ls。

二、客户使用的电机基本上都是国内制造,不像TI的文档中提到的马拉松电气公司一样都能提供详细的电机参数,电机铭牌上的参数或者厂家提供的参数非常少,不足以计算出转子电阻Rr、定子电感Ls。

    请问TI的工程师,在这种情况下,无法通过自学习和计算得到电机参数转子电阻Rr、定子电感Ls。能否继续使用InstaSPIN-FOC?这两个参数对FAST估计出来的转子电角度有没有影响?

  • 我也想知道怎么得到交流异步感应电机的参数

  • 辨识出来的电阻和电感在进行电流环pid参数整定来说,是必要的。对于TI的观测器算法我们不知道,但至少对于SMO来说,是需要电机相对准确的参数,才能得到相对精确地电角度。

  • 你说的问题是电机带负载的参数自识别,这是一个比较难的问题。根据FOC的理论和InstaSPIN的资料,无速度传感器的FOC还是需要比较准确的电机参数的,如果参数相差太大,可能会发生硬件损坏等不可预测的故障。 目前InstaSPIN的参数识别必须要锁住转子。据我了解实际工程中,参数自学习会分为两种,一种就是类似IstaSPIN的需要电机转动的学习;还有一种是静态的,也就是将AC电机的典型参数用表格存起来,学习时根据表格的固定数据得到;可以去查看下国内做变频的几个厂家的说明书。不管怎么说,电机参数学习是个难度较大的课题。

  • 感觉用空载实验和堵转实验得出来的值就挺精确的