This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求专业解答 28335进入中断后IFRx=0, IERx=0,如果IERx=0,那么后面的中断怎么进入?

根据TI官方的文档,28335进入中断后 CPU responds  IFRx=0, IERx=0  INTM=1, EALLOW=0  如果IERx=0,那么后面的中断怎么进入, 在中断服务程序中也没有将IERx置位,但是人工将INTM=0,可不可以这样理解,CPU将 IERx保存至堆栈,中断程序执行后,恢复现场。。。

求专业解答

  • 这种主要是进入低级中断,不想妨碍高级中断的做法,可以进入中断直接清零中断应答位,使能全局中断

  • 我知道可以进入中断直接清零中断应答位,使能全局中断,实现中断嵌套,但是我纠结的是:

    IERx被CPU自动清零,好像在中断程序中没有手动使能,但是下次中断还是能正常进入,我可不可以这样理解,是CPU将其做了保护处理,中断结束后,恢复了现场。

  • You Zhou2 说:

    我知道可以进入中断直接清零中断应答位,使能全局中断,实现中断嵌套,但是我纠结的是:

    IERx被CPU自动清零,好像在中断程序中没有手动使能,但是下次中断还是能正常进入,我可不可以这样理解,是CPU将其做了保护处理,中断结束后,恢复了现场。

    你在哪里看到IERx被CPU自动清零?

    只有IFR会被自动清零。

  • 在TI官方文档TMS320x2833x, 2823x System Control and Interrupts里,115页

  • You Zhou2 说:

    在TI官方文档TMS320x2833x, 2823x System Control and Interrupts里,115页

    文档好像是有这么一说,应该是文档有误,如果真是这样的话就没有意义了。

    你可以实际仿真一下,应该是不会被清零的。

  • 看了一下下面描述:

    The address for the interrupt service routine that is executed is fetched directly from the PIE interrupt
    vector table. There is one 32-bit vector for each of the possible 96 interrupts within the PIE. Interrupt flags
    within the PIE module (PIEIFRx.y) are automatically cleared when the interrupt vector is fetched. The PIE
    acknowledge bit for a given interrupt group, however, must be cleared manually when ready to receive
    more interrupts from the PIE group.

    这边描述是对的,只有上面的框图是错的,不能完全相信文档,要自己做实践

  •  嗯,但是你上面的那段描述是PIE级,而IER是在CPU级,其实我就想探讨一下

  • 手册中并没有写错,进入中断后IERx的确是被清0了,是CPU responds。

    但是手册里没有写明IERx如何恢复成1,从跟踪结果看,退出中断函数后,IERx自动变成1,感觉这个动作应该也是CPU responds。

    再有就是进入中断后INTM置1,退出中断后INTM也是自动至0,并不需要在退出中断函数前添加EINT语句。

  • C2000默认是不支持中断嵌套的,因此如果需要中断嵌套,则需要手动打开总中断使能,如果嵌套的中断来源于同一个PIEX组,则还需要打开IERX,并且还要清除PIEACKX等。