大家好,
使用28377时,我想在EPWM1count在PRD和ZERO的时触发ADCINT1,执行相应的中断程序,在PRD和ZERO有四組不同的采样信号。第一次PRD时采样ADCINA1与B1,ZERO时采样ADCINA2,B2,第二次PRD时采样ADCINA3 B3,ZERO时采样ADCINA4 B4。
打算采样BURST MODE进行,在burstmode配置时有一个问题,由于每次AD转换的通道都是不同的,而我进入的中断是同一个,burst mode配置时AdcaRegs.ADCINTSEL1N2.bit.INT1SEL该如何配置??