Part Number: TMS320F28035
您好,我使用的是TI C2000的F28034,我的I2C上面已经挂载了一个EEPROM,现在需要再在I2C上面挂载一个温湿度传感器。原本的代码框架在使用的过程中,一次I2C传输,最大可以接受四个字节的数据。但是,我们现在采用的温湿度传感器,他是发送一个命令后,会一次性发送6个字节的数据让DSP接受,但是我接受不到,我也想了些办法,也是没有成功,我想问一下,有什么方式,可以使用DSP的代码框架下读取6个字节吗,我需要修改哪些部分,但是又不能影响到原来的EEPROM的读写?请问有什么方法吗?需要修改什么配置吗?还是只能使用硬件模拟