This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
有人有TI FAE的联系方式吗,推荐个,谢谢!我们项目遇到问题了,f28032周期性复位。(新片子,没有程序的)
rst脚强拉到高,把程序下下去看。我用28M35的时候遇到了同样的问题。
TI可以通过邮件提供技术支持
其他就是deyisupport和e2e提供回答
没有程序周期复位 不知道是不是正常
记得单片机刚焊接上去 没有代码时 IO口会有周期输出 不知道是不是周期复位导致的
周期复位 肯定不是外部硬件导致的 建议重点查看是否溢出 非法修改 喂狗等
建议检查下外围的电源、复位管脚信号、晶振、VCC的电容等部分,这个不会是芯片的问题。此外,除了通过这个论坛和e2e.ti.com寻得支持,也可以你们公司合作的代理商进行支持。谢谢!
新片子周期性复位不是正常的吗?看门狗默认使能,没有程序不看门狗关了,过个几十ms后不就复位了。
Eric
建议检查一下JTAG管教是否上拉?WDT是否关闭?同时不用的GPIO是否已经接地。