This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求助关于DSP CAN寄存器设置问题



我的CAN初始化设置对CANTA寄存器置位,写了这两种方式,但观察寄存器值都显示没有变成FFFFFFFF,请问是什么原因
ECanaShadow.CANTA.all = ECanaRegs.CANTA.all;
ECanaShadow.CANTA.all = 0xFFFFFFFF;	
ECanaRegs.CANTA.all = ECanaShadow.CANTA.all;


ECanaRegs.CANTA.all = 0xFFFFFFFF;
  • CANTA是Read/Clear,只能读和清零,不能写或置位。

  • 那为什么还有写FFFFFFFF的置位操作?

  • 写FFFFFFFF是用来清零的,不是置位操作。

  • 那么我观察它的值应该是全0吗

  • 请问CAN里面有哪些寄存器是Read/Clear

  • 这种寄存器有很多,比如像CANAA,CANRMP,CANRFP都是,有的是某些位是RC的,你可以在CAN模块的user guide中搜索一下。

  • 我那两种写法哪个是对的?对位操作就需要影子寄存器吗

     

  • 建议使用第一种写法,更安全些。

  • 我现在出现一个问题,就是CANTA一直不置位,卡在死循环中,我想知道有什么原因可能导致呢?我用ARM接收,过滤器设置为不屏蔽任何ID,两边波特率都是500K。

  • CANTA不置位说明邮箱数据没有成功发出去,你查看一下你ARM段的邮箱有没有收到数据。

  • 没有收到数据,观察寄存器发现CANES的SE与SMA均置1,即发生填充错误与挂起模式被激活,书上说挂起模式激活是因为电路没有运行。请问是什么问题啊?

  • 你的DSP和ARM是否都通过can transceiver连接,你把ARM的过滤器设置为不屏蔽任何ID,也就是说发送邮箱的identifier和接收邮箱的identifier必须完全匹配,否则无法接收。

  • 两边都是用VD230做收发器;我的ARMCAN配置如下,前面可能是我说错了,我的意思就是过滤器屏蔽所有ID,什么都接收

    static void CAN_Mode_Config(void)
    {
    CAN_InitTypeDef CAN_InitStructure;
    /*CAN寄存器初始化*/
    CAN_DeInit(CAN1);//设置成缺省值
    CAN_StructInit(&CAN_InitStructure);//初始化
    /*CAN单元初始化*/
    CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE; //MCR-TTCM 时间触发通信模式使能
    CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE; //MCR-ABOM 自动离线管理
    CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE; //MCR-AWUM 自动唤醒模式
    CAN_InitStructure.CAN_NART=DISABLE; //MCR-NART 禁止报文自动重传 DISABLE-自动重传
    CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE; //MCR-RFLM 接收FIFO 锁定模式 DISABLE-溢出时新报文会覆盖原有报文
    CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE; //MCR-TXFP 发送FIFO优先级 DISABLE-优先级取决于报文标示符
    CAN_InitStructure.CAN_Mode = CAN_Mode_Normal; //正常发送模式
    CAN_InitStructure.CAN_SJW=CAN_SJW_1tq; //BTR-SJW 重新同步跳跃宽度 2个时间单元
    CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_5tq; //BTR-TS1 时间段1 占用了6个时间单元
    CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_3tq; //BTR-TS1 时间段2 占用了3个时间单元
    CAN_InitStructure.CAN_Prescaler =8; //BTR-BRP 波特率分频器 定义了时间单元的时间长度 36/(1+5+3)/8=0.5Mbps

    CAN_Init(CAN1, &CAN_InitStructure);//初始化
    }
    /*
    * 函数名:CAN_Filter_Config
    * 描述 :CAN的过滤器 配置
    * 输入 :无
    * 输出 : 无
    * 调用 :内部调用
    */
    static void CAN_Filter_Config(void)
    {
    CAN_FilterInitTypeDef CAN_FilterInitStructure;
    /*CAN过滤器初始化*/
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0; //过滤器组0
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask; //工作在标识符屏蔽位模式
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit; //过滤器位宽为单个32位。
    /* 使能报文标示符过滤器按照标示符的内容进行比对过滤,扩展ID不是如下的就抛弃掉,是的话,会存入FIFO0。 */
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh= 0x0000; //要过滤的ID高位
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow= 0x0000; //要过滤的ID低位
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh= 0x0000; //ID全部接受
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow= 0x0000;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_Filter_FIFO0 ; //过滤器被关联到FIFO0
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE; //使能过滤器
    CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);//初始化
    /*CAN通信中断使能*/
    CAN_ITConfig(CAN1, CAN_IT_FMP0, ENABLE);
    }