This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

对volatile关键字在C2000中的理解



DSP将寄存器变量都映射到相应的寄存器地址,因此经常会见到这样声明的语句:

volatile struct EPWM_REGS *ePWM[PWM_CH] =
             {  
&EPwm1Regs, &EPwm1Regs, &EPwm2Regs, &EPwm3Regs, &EPwm4Regs};



那么,为什么需要volatile 这个关键字呢?

该单词的意思是可变的,易变的。在DSP中,一些寄存器的值的变化有两种情况:(1)硬件上导致的变化,例如中断、ADC等;(2)软件上的变化,例如对某个变量赋值等。
当加入了关键字volatile,则表示该变量的值可因上述两种情况而发生变化;即,对软件来说,硬件上变化的值是不可预知的,加入了该关键字,提示编译器每次读取该变量时,都要直接读取该变量地址中的寄存器!

  • volatile作用
    一个定义为volatile的变量是说这变量可能会被意想不到地改变,这样,编译器就不会去假设这个变量的值了。精确地说就是,优化器在用到这个变量时必须每次都小心地重新读取这个变量的值,而不是使用保存在寄存器里的备份。下面是volatile变量的几个例子:
        1). 并行设备的硬件寄存器(如:状态寄存器)
        2). 一个中断服务子程序中会访问到的非自动变量(Non-automatic variables)
        3). 多线程应用中被几个任务共享的变量
        回答不出这个问题的人是不会被雇佣的。我认为这是区分C程序员和嵌入式系统程序员的最基本的问题。嵌入式系统程序员经常同硬件、中断、RTOS等等打交道,所用这些都要求volatile变量。不懂得volatile内容将会带来灾难。
        假设被面试者正确地回答了这是问题(嗯,怀疑这否会是这样),我将稍微深究一下,看一下这家伙是不是直正懂得volatile完全的重要性。
        1). 一个参数既可以是const还可以是volatile吗?解释为什么。
        2). 一个指针可以是volatile 吗?解释为什么。
        3). 下面的函数有什么错误:
             int square(volatile int *ptr)
             {
                  return *ptr * *ptr;
             }
        下面是答案:
        1). 是的。一个例子是只读的状态寄存器。它是volatile因为它可能被意想不到地改变。它是const因为程序不应该试图去修改它。
        2). 是的。尽管这并不很常见。一个例子是当一个中服务子程序修该一个指向一个buffer的指针时。
        3). 这段代码的有个恶作剧。这段代码的目的是用来返指针*ptr指向值的平方,但是,由于*ptr指向一个volatile型参数,编译器将产生类似下面的代码:
        int square(volatile int *ptr)  
        {
             int a,b;
             a = *ptr;
             b = *ptr;
             return a * b;
         }
        由于*ptr的值可能被意想不到地该变,因此a和b可能是不同的。结果,这段代码可能返不是你所期望的平方值!正确的代码如下:
         long square(volatile int *ptr)  
         {
                int a;
                a = *ptr;
                return a * a;
         }
    ================================================================================

    volatile的本意是“易变的”  
    由于访问寄存器的速度要快过RAM,所以编译器一般都会作减少存取外部RAM的优化。比如:
    static int i=0;
    int main(void)
    {
    ...
    while (1)
    {
    if (i) dosomething();
    }
    }

    void ISR_2(void)
    {
    i=1;
    }
    程序的本意是希望ISR_2中断产生时,在main当中调用dosomething函数,但是,由于编译器判断在main函数里面没有修改过i,因此
    可能只执行一次对从i到某寄存器的读操作,然后每次if判断都只使用这个寄存器里面的“i副本”,导致dosomething永远也不会被
    调用。如果将将变量加上volatile修饰,则编译器保证对此变量的读写操作都不会被优化(肯定执行)。此例中i也应该如此说明。
    一般说来,volatile用在如下的几个地方:
    1、中断服务程序中修改的供其它程序检测的变量需要加volatile
    2、多任务环境下各任务间共享的标志应该加volatile
    3、存储器映射的硬件寄存器通常也要加volatile说明,因为每次对它的读写都可能由不同意义;
    另外,以上这几种情况经常还要同时考虑数据的完整性(相互关联的几个标志读了一半被打断了重写),在1中可以通过关中断来实
    现,2中可以禁止任务调度,3中则只能依靠硬件的良好设计了。
    volatile 的含义
    volatile总是与优化有关,编译器有一种技术叫做数据流分析,分析程序中的变量在哪里赋值、在哪里使用、在哪里失效,分析结果可以用于常量合并,常量传播等优化,进一步可以死代码消除。但有时这些优化不是程序所需要的,这时可以用volatile关键字禁止做这些优化,volatile的字面含义是易变的,它有下面的作用:
    1 不会在两个***作之间把volatile变量缓存在寄存器中。在多任务、中断、甚至setjmp环境下,变量可能被其他的程序改变,编译器自己无法知道,volatile就是告诉编译器这种情况。
    2 不做常量合并、常量传播等优化,所以像下面的代码:
    volatile int i = 1;
    if (i > 0) ...
    if的条件不会当作无条件真。
    3 对volatile变量的读写不会被优化掉。如果你对一个变量赋值但后面没用到,编译器常常可以省略那个赋值***作,然而对Memory Mapped IO的处理是不能这样优化的。
    前面有人说volatile可以保证对内存操作的原子性,这种说法不大准确,其一,x86需要LOCK前缀才能在SMP下保证原子性,其二,RISC根本不能对内存直接运算,要保证原子性得用别的方法,如atomic_inc。
    对于jiffies,它已经声明为volatile变量,我认为直接用jiffies++就可以了,没必要用那种复杂的形式,因为那样也不能保证原子性。
    ================================================================================
    关键在于两个地方:      
      
    1. 编译器的优化  (请高手帮我看看下面的理解)
    在本次线程内, 当读取一个变量时,为提高存取速度,编译器优化时有时会先把变量读取到一个寄存器中;以后,再取变量值时,就直接从寄存器中取值;
    当变量值在本线程里改变时,会同时把变量的新值copy到该寄存器中,以便保持一致
    当变量在因别的线程等而改变了值,该寄存器的值不会相应改变,从而造成应用程序读取的值和实际的变量值不一致
    当该寄存器在因别的线程等而改变了值,原变量的值不会改变,从而造成应用程序读取的值和实际的变量值不一致  
    举一个不太准确的例子:  
    发薪资时,会计每次都把员工叫来登记他们的银行卡号;一次会计为了省事,没有即时登记,用了以前登记的银行卡号;刚好一个员工的银行卡丢了,已挂失该银行卡号;从而造成该员工领不到工资  
    员工 -- 原始变量地址  
    银行卡号 -- 原始变量在寄存器的备份  
    2. 在什么情况下会出现(如1楼所说)
        1). 并行设备的硬件寄存器(如:状态寄存器)  
        2). 一个中断服务子程序中会访问到的非自动变量(Non-automatic variables)  
        3). 多线程应用中被几个任务共享的变量  
         
    补充: volatile应该解释为“直接存取原始内存地址”比较合适,“易变的”这种解释简直有点误导人;  
    “易变”是因为外在因素引起的,象多线程,中断等,并不是因为用volatile修饰了的变量就是“易变”了,假如没有外因,即使用volatile定义,它也不会变化;
    而用volatile定义之后,其实这个变量就不会因外因而变化了,可以放心使用了;大家看看前面那种解释(易变的)是不是在误导人




    另外补充volatile在DSP中的理解:
    该单词的意思是可变的,易变的。在DSP中,一些寄存器的值的变化有两种情况:(1)硬件上导致的变化,例如中断、ADC等;(2)软件上的变化,例如对某个变量赋值等。
    当加入了关键字volatile,则表示该变量的值可因上述两种情况而发生变化;即,对软件来说,硬件上变化的值是不可预知的,加入了该关键字,提示编译器每次读取该变量时,都要直接读取该变量地址中的寄存器,保证了数据的正确性。