This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

smopos 估测的角度跳动很大



本人用的是TI官方的无位置滑模例程,在程序中用光电编码器角度让电机转起来,然后实时比较滑模计算的角度与编码器的角度之间的差值,调试中发现差值变化很快,一会很小,一会很大,变化很快!求问什么原因啊?该如何调试啊?

  • 首先需要确定电机的参数是否准确,需要在头文件中输入;还需要调整滑膜的系数,Klsd和Kslf。

  • 恩恩,很有帮助,还请教一个问题。在例程中LEVEL1-5,都可以了,滑模角度都还不错,可是在LEVEL6中,一闭上转速环,电机就过流,停下了!转速环的PI没有问题,用光电编码器转过了!问一下,这样情况怎么解决啊?

  • andy,

    你说的滑膜角度还不错是怎么判断的?跟开环时候产生的固定的角度的误差大吗?

  • 从两个方面判断:1,在程序中给Vd=0, Vq通过电位器读取,角度用滑模估测的角度,电机运行起来效果还可以,程序中实时比较光电编码器的角度和滑模的角度,误差在15度以内。2,在程序中,用滑模估测的角度,但不用滑模估测的速度,用光电编码器生成的速度,进行双闭环调节,电机运行效果可以,当时换上滑模估测的速度进行双闭环运行,就会过流!

    请问,我这思路对吗?问题出在哪?