This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用dsp控制的PWM整流器至六册电压过压,稳不住,这是什么原因呢
控制参数的问题,别人是真帮不上什么忙,得要自己进行仿真以及验证
是软件以前用过的,但是一段时间没跑那个台子了,后来再回来跑就不行了。我也就是问问,看看有没有人遇到过类似的情况,可以交流一下,我搞了很久都没搞出来了
可以告诉你的邮箱吗?交流一下
如果以前没问题的话,建议将各个接口重新插拔一下,有可能是电压电流信号异常