你好!
我正准备TMS320F28377D 做一个系统。打算外扩一个SDRAM,并接连一个FPGA。
可以发现:TMS320F28377D只有EMIF1可用,如下图:
而可用EMIF1只支持16位或者32位的数据,如下图:
可用就好,但问题又来了,EM1D12与Boot_mode_Pin1都复用在GPIO72上,如下图:
如果EMIF1支持8bit_data_bus也好!!!!!!!
不知道为什么,不将Boot_mode_Pin1复用到其他引脚,而是与EM1D12相同,即数据的第13位上!!!如果是其他位,比如,EM1D第16位以后,也可以实现16bit_data_bus不受影响!或者高位地址线也行,其他不相关引脚更好。
不知道,如果我真要用TMS320F28377D 做一个系统,外扩一个SDRAM,并接连一个FPGA。该如何,解决这个问题?????
GPIO72悬空时,芯片也能从内部Flash启动???如果可以,那我想从外部SPI Flash启动呢???用大端模式与小端模式之别,好像16bit_data_bus也绕不过GPIO72!!!
越想越捉急!!
是不是我哪里理解有错误?或者,其他的......
希望能给帮助!!!谢谢啦!!!