如题,请教大神
1. DataSheet上明确说明了可以从内部flash,H0, gpio, spi等方式启动,那么如何才能从外部接口XINTF连接的FLASH或RAM启动呢?有办法没有?
2.用hex2000转换.out后缀的COFF文件后,生成hex文件,格式有intel,ASCII等。我想问的是,如果从内部flash启动,CMD文件需要指定.text等初始化段到内部flash,那么hex2000转换的参数中有必要使用 -boot 和-bootorg 等参数生成boot Table吗?还是只需要指定格式 -i 或 -T 就行了?