This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

F28335

小弟最近需要用F28335做一个双路AD同步采样的程序,但是还没有头绪,有没有做过类似工作的朋友可以一起讨论一下,可以邮件我314456064@qq.com

  • F28335只有一个AD,有两个采样保持器,通过这两个采样保持器,可以实现双路的同步采样;

    请把具体要求,再详细列举一下;

    如果我的回复解答了您的疑问,请将该回复标绿,让更多人看到。谢谢!

  • F28335内只有一个AD,有两个采样保持器,通过这两个采样保持器,可以达到同步采样的目的;

    还有什么具体要求,请详细列举

  • 我通过连接一个DA芯片,先由F28335产生 4路DA信号,这个DA信号用来测试我的AD程序,单路AD采样已经测试通过,目前想实现双排序器同步采样,但是一旦按照寄存器完成同步采样的配置后,原先的DA就出问题了,所以现在也没有什么具体要求,就是能够实现同步采样并完成存储下两路AD的采样数据就行了

  •  你是采样有问题,还是DA输出的问题呢?

  • 谢谢您的耐心解答,目前硬件出了点问题,等我硬件调通了再跟你讨论

  • 您好,我现在开始调程序了,主要是双排续期同时AD采样的问题,时钟配置我就不写了;

    Adc.Regs.ADCTRL3.bit.SMODE_SEL=1;这个设置同步采样;

    Adc.Regs.ADCTRL1.bit.SEQ_CASC = 0;这个用来设置双排序器模式;

    Adc.Regs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV00=0x0;这个用来设置A0和B0为采用通道;

    除此以外还需要做哪些设置呢?

  • 您好,我这边已经调试通过了,没有问题。