由于没有接触过SD卡,经过这两天的接触,在开发板(采用SPI方式)上修改control提供的demo程序,有个问题请教大家:
变量定义如下:
static FATFS g_sFatFs;
BYTE textFileBuffer[] = {0,1,2,3,4,5};
FRESULT res=FR_OK;
WORD br;
FIL fsrc; /* file objects */
FRESULT fresult;
char m[]="0:/fatfs.txt";
主流程如下(demo中 while(1)之后的程序被我屏蔽了):
fresult = f_mount(0, &g_sFatFs);
if(fresult != FR_OK)
{
UARTprintf("f_mount error: %s\n", StringFromFresult(fresult));
return(1);
}
res = f_open( &fsrc , m , FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE);//FA_CREATE_NEW | FA_WRITE);
if ( res == FR_OK )
{
/* Write buffer to file */
res = f_write(&fsrc, textFileBuffer, sizeof(textFileBuffer) , &br);
/*close file */
f_close(&fsrc);
} asm(" ESTOP0");
程序执行结果:
SD卡创建了fatfs.txt,但是没有内容,单步调试,发现 f_write的执行结果是FR_RW_ERROR,这个是什么原因呢?
另外,个人感觉TI提供的这个demo不怎么样,底层驱动mmc-F2837x.C写得很乱,不规范,而且FATFS居然是用R0.04b版本,ff.c里面删除很多函数,程序详见附件。