This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

程序编译报错

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

我用太阳能开发套件中的SolarExplorer_PVInverter_F28M35Hx工程进行编译,出现40个错误:

我是个新手,不知道这些错误是什么原因造成的,我觉得是套件自带的工程,编译应该不会有错误的,是不是我的CCS

软件问题,我用的CCS4.2.4,创建新目标配置的时候提示我下图

不知道它为什么会默认是这个文件夹,是不是带汉字导致的这个错误

 

  • 例程不应该出错,和你提到的汉字没有关系。

    请重新下载controlsuite,然后通过CCS-->project-->中的选项直接从controlsuite文件夹导入工程,然后再试试。

  • 您好,我又查了下错误提示,原来是链接错误。因为我把controlsuit里面含有工程的文件夹单独复制出来放在了一个地方,忘了其实还要用到controlsuit里面的lib文件夹和device_support文件夹了。这样导致链接出错,编译的时候工程找不到那些头文件和库文件还有cmd文件。不过现在还有个问题,就是原来的时候我直接从文件夹里双击project文件就可以打开工程,可是不知道为什么现在双击以后提示这个画面,然后只能先打开CCS,然后从里面导入工程,请问这个是什么原因

    如果图片显示不出来,请看一下附件,谢谢了

  • 这个就不要纠结了,应该是controlsuite还不够完善。

    直接打开CCS,然后从里面导入工程吧

  • 给您的建议:

    1. 更新您的CCS版本,最好升级到5.1

    2. 更新您的CGT,就是编译器

    3. 建议先打开CCS,再导入工程

    4. 在Configuration中,查看库文件以及头文件的路径是否正确,建议不要更改文件的位置,不要copy到外部,因为里面会用到其他文件夹的头文件等等。

    5. 不要有中文路径。