This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F280039C: 关于将COFF格式修改为EABI格式无法生成正确的bin文件

Part Number: TMS320F280039C

工程修改为EABI格式后,编译无报错,但是发现生成的hex文件缺少了一些cmd文件中配置section段的信息,导致无法正确转换为烧录所需的bin文件。

CCS版本:11.0.0

修改过程如下:

1、在工程配置的output format选项中切换EABI

2、修改使用的库文件

/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/56/8551.pastedimage1723621057165v3.png

3、修改CMD文件配置

/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/56/8551.pastedimage1723621076767v4.png

4、在BIOS.customCCOpts指定预编译格式--abi=eabi

 

按照上述修改编译后误告警,但在信息窗口可以看到out文件少链接了MainHeader和ramdata,猜测就是这个原因导致了生成的hex文件不正确,从而导致根据hex生成的bin文件有问题。

导致这问题的原因是什么,如何解决,希望能得到帮助,谢谢~

/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/56/8551.pastedimage1723620908106v2.png