This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

在使用ccs3.3 连接2808时 reset cpu 时GPIO的IO接口复位时间差距

在使用ccs3.3   reset cpu  时GPIO的IO接口复位时间差距有一个多毫秒。不知道这个问题的原因是什么?它和硬件复位去区别是?

  • 我认为是楼主测量上的问题。

    ccs3.3   reset 和硬件 RESET,基本上没有区别,如果非要说区别,CCS RESET,不会修改PLL相关寄存器。

  • 这里面涉及了几个方面的原因:

    我假设楼主的测量是从Reset CPU按键开始测量的。

    1. PC机的响应速度不同,或者可以说CCS3.3对Reset CPU这个指令的响应速度不同。也就是你在PC机打开任何一个程序的时间总是不一样的。

    2. 仿真器的响应时间不同。仿真器里面也是一颗TI的DSP,低端的可能是F2812,高端的可能是C6000等

    3. C2000接收到Reset信号到复位,这个时间基本是不变的。

    4. 和硬件的区别就是硬件复位没有前3项。