This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
在TMS320F28035上实现PWM输出的同步控制,并且满足你提出的具体需求,可以通过配置该微控制器的PWM模块来实现。下面是一个基于你需求的概略性步骤和说明:
首先,你需要对TMS320F28035的PWM模块进行基本配置,包括时钟源、计数器模式、计数周期等。这些配置会影响PWM信号的频率和分辨率。
在TMS320F28035的编程环境中(如Code Composer Studio),编写控制代码来实现上述配置。你需要熟悉该微控制器的寄存器和库函数,以便正确地配置PWM模块并控制PWM信号的生成。
在实际硬件上运行你的代码,并使用示波器等工具来测试和验证PWM信号的同步移相和独立输出是否符合你的预期。根据测试结果进行必要的调整和优化。
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ALxvz5LqT-OFwe8i5GJ8xA__C2000WARE__1kRFgrO__LATEST
这是官方给出的PWM例程,请您参考