您好:
非常感谢您的回复,帮助很及时,但是我还是有点不明白。
1:要让现在的中断周期36us改为10us(现在2407时钟40M,汇编语言编写),采用28335或者2812时钟为150M),时钟是快了,但是采用的是C语言编写(一般认为C语言比汇编要慢),这样能满足要求吗?28335和2812哪个更好?
2:若用c语言不能满足要求,只能考虑用汇编语言了,请问在28335中使用汇编,是不是把2407的工程文件打开,把一些地址,寄存器修改就可以了呢?还是说要建立个C语言的工程文件,加入汇编?有没有28335(或者2812)用汇编编程的例子?能发个吗,谢谢!
祝好