C2000芯片有很多种bootload模式,SCI和I2C都比较常用,所以做一个从I2C进行bootload的实验,作为扫盲贴。
关于个芯片的bootload的资料可以参考该芯片的Boot ROM Reference Guide ,里面也会有对应的BOOTROM源代码。
这里实验用的是28335芯片,I2C的EEPROM用的是24WC256。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
第三步,向I2C芯片写入数据。
例如写入:
0xAA, // Msg Byte 1 08AA
0x08, // Msg Byte 2 I2CPSC
0x01, // Msg Byte 3
0x00, // Msg Byte 4 I2CCLKH
0x36, // Msg Byte 5
0x00, // Msg Byte 6 I2CCLKL
0x36, // Msg Byte 7
0x00, // Msg Byte 8
0x09, // Msg Byte 9 保留
0x10, // Msg Byte 10
0x11, // Msg Byte 11
0x12, // Msg Byte 12
0x13, // Msg Byte 13
0x14, // Msg Byte 14
0x15, // Msg Byte 15
0x16, // Msg Byte 16
0x17, // Msg Byte 17
0x18, // Msg Byte 18
0x00, // Msg Byte 19 entrypoint=0X0000C000
0x00, // Msg Byte 20
0x00, // Msg Byte 21
0xC0, // Msg Byte 22
0x06, // Msg Byte 23 数据长度 0x0006个字
0x00, // Msg Byte 24
0x00, // Msg Byte 25 要写入的地址=0X0000C000
0x00, // Msg Byte 26
0x00, // Msg Byte 27
0xC0 // Msg Byte 28
0x22, // Msg Byte 29 要写入的数据
0x11, // Msg Byte 30
0x44, // Msg Byte 31
0x33, // Msg Byte 32
0x66, // Msg Byte 33
0x55, // Msg Byte 34
0x88, // Msg Byte 35
0x77, // Msg Byte 36
0xAA, // Msg Byte 37
0x99, // Msg Byte 38
0xCC, // Msg Byte 39
0xBB, // Msg Byte 40
0x00, //结束
0x00,
朋友,您好!
最近我在进行C28346的开发,由于该款芯片只能使用外部空间存储程序。我使用I2C装载eeprom模式自举,但是我对这操作过程毫无经验,看了您的帖子,我想请教一个问题:程序如何烧写入eeprom中?CCS生成的.out文件如何处理呢?谢谢!