我在开发板上调试 i2c_ex4_eeprom_polling,其中函数
void I2C_GPIO_init(void)
{
// I2CA pins (SDAA / SCLA)
GPIO_setDirectionMode(DEVICE_GPIO_PIN_SDAA, GPIO_DIR_MODE_IN);
GPIO_setPadConfig(DEVICE_GPIO_PIN_SDAA, GPIO_PIN_TYPE_PULLUP);
GPIO_setControllerCore(DEVICE_GPIO_PIN_SDAA, GPIO_CORE_CPU1);
GPIO_setQualificationMode(DEVICE_GPIO_PIN_SDAA, GPIO_QUAL_ASYNC);
GPIO_setDirectionMode(DEVICE_GPIO_PIN_SCLA, GPIO_DIR_MODE_IN);
GPIO_setPadConfig(DEVICE_GPIO_PIN_SCLA, GPIO_PIN_TYPE_PULLUP);
GPIO_setControllerCore(DEVICE_GPIO_PIN_SCLA, GPIO_CORE_CPU1);
GPIO_setQualificationMode(DEVICE_GPIO_PIN_SCLA, GPIO_QUAL_ASYNC);
GPIO_setPinConfig(DEVICE_GPIO_CFG_SDAA);
GPIO_setPinConfig(DEVICE_GPIO_CFG_SCLA);
}
将GPIO105定义为SCLA,但是我找不到基板集线站上对应MCU-GPIO105的引脚
所以想问问这个GPIO105在哪里接,如果有调试该工程的接线方案图就更好了。