This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C2000WARE: 如何实现无线式的,两个DSP的EPWM信号同步

Part Number: C2000WARE

最近在进行一项无线传能的实验,原副边的H桥之间需要进行移相控制,若采用分布式的控制,原副边各自的DSP之间该如何实现EPWM信号的同步呢?并且由于无线电能传输的开关频率高,以200KHz为例,若采用通讯进行同步的话,该如何控制延迟,提升同步的准确性?

  • 您好

    根据您的描述给出以下建议,但是具体要根据您的实际情况做针对性的调节和配置:

    1. EPWM信号同步方法

    对于原副边DSP之间的EPWM信号同步,您可以考虑以下几种方法:

    • ‌硬件同步信号‌:使用专用的同步信号线(如SYNC引脚)来同步两个DSP的EPWM模块。这种方法直接且有效,但可能需要额外的硬件连接。
    • ‌软件同步‌:通过软件算法,如时间戳或定时器中断,来确保两个DSP的EPWM信号在时间上保持一致。这种方法灵活性高,但可能受到处理器性能和负载的影响。
    • ‌分布式时钟同步‌:如果系统中有多个时钟源,可以考虑使用NTP(网络时间协议)或其他时钟同步协议来确保所有DSP的时钟同步,进而实现EPWM信号的同步。

    2. 通讯延迟控制

    在高开关频率(200KHz)下,通讯延迟的控制变得尤为重要。以下是一些减少通讯延迟的策略:

    • ‌使用高速通讯接口‌:如SPI、I2C等,这些接口通常比UART等低速接口具有更低的延迟。
    • ‌优化通讯协议‌:减少通讯数据包的大小,优化通讯协议,以减少通讯过程中的处理时间和等待时间。
    • ‌预测和补偿延迟‌:通过测量和校准通讯延迟,然后在软件中进行预测和补偿,以确保EPWM信号的准确同步。
    • ‌使用硬件支持的同步机制‌:一些DSP芯片可能提供了专门的硬件支持,用于实现精确的同步和延迟控制。

    综上所述,主要因素以延迟和时钟为主,以及能影响到这两个主要因素进行针对性的配置,进而达成您的目的。