Part Number: TMS320F28379D
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
环境:ccs12,最新,seedxds560v2plus仿真器
新板子,源代码原来是28m35和两个28335上长期使用的工程
最近想移植到28379上,
首先把代码全部移植到cpu1上,在cpu1 上代码可以跑,所有的外设驱动都写完并测试完毕,包括3个timer,pwm,can,spi,sci,uart,ecap,ad。。。
现在是想把代码分配到两个核,提高实时性,参考了C2000Ware_5_02_00_00\device_support\f2837xd\examples\dual\下边的代码。
具体是这样,我把代码分到两个核以后,cpu1可以跑,cpu2跑起来异常,
我尝试把cpu2所有的代码都屏蔽了,main()函数就剩下了timers的一个中断,主要代码在下边,其实就是把RAM_management_cpu02.c的代码精简后放这里了,其他的代码留在工程编译,但是没有任何调用,
//
// Main函数就剩下以下这么多
//
void main(void)
{
InitPieCtrl();
IER = 0x0000;
IFR = 0x0000;
InitPieVectTable();
EALLOW; // This is needed to write to EALLOW protected registers
PieVectTable.TIMER0_INT = &cpu_timer0_isr;
EDIS; // This is needed to disable write to EALLOW protected registers
InitCpuTimers(); // For this example, only initialize the Cpu Timers
//
// Configure CPU-Timer0 to interrupt every second:
// c2_FREQ in MHz, 1 second Period (in uSeconds)
//
ConfigCpuTimer(&CpuTimer0, 200, 1000000);
CpuTimer0Regs.TCR.all = 0x4000;
IER |= M_INT1;
PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx7 = 1;
EINT; // Enable Global interrupt INTM
ERTM; // Enable Global realtime interrupt DBGM
while(1)
{}
}
就这也不正常,time0中断不正常,单步执行代码到configCpuTimer(&CpuTimer0, 200, 1000000);这里的时候传进去的值不对,乱的
单步执行到以下部分的时候,
void ConfigCpuTimer(struct CPUTIMER_VARS *Timer, float Freq, float Period)
{
Uint32 temp;
//
// Initialize timer period:
//
Timer->CPUFreqInMHz = Freq;
Timer->PeriodInUSec = Period;
这两个值都是野值。
然后把#pragma CODE_SECTION(cpu_timer0_isr,"isrfunc")屏蔽掉了,直接把中断函数放flash里边了,运行还是出错,一样野值
运行在flash模式,查了一下cmd文件,用的是2837xD_FLASH_lnk_cpu2.cmd,
.text : > FLASHB PAGE = 0, ALIGN(8)
text不够用,我做了两个尝试,
第一种,
.text : > >FLASHB | FLASHC PAGE = 0, ALIGN(8)
代码可以放进去,但是运行时候还是上边的错误,值没有传进去,
我尝试把cmd里边的所有的FLASHB 替换成FLASHH,还是同样的错误
main函数里边基本是空了,就这几行有用的代码,还是出错
我又尝试把工程里边没调用的代码删除,最后代码小于FLASHB 这块空间了, cmd改回原始的2837xD_FLASH_lnk_cpu2.cmd,
再执行configCpuTimer(&CpuTimer0, 200, 1000000);这步执行就对了,
代码可以跑正确,但是我只要增加代码,text空间大于FLASHB ,就怎么搞都不行了
这个问题把我搞晕了,不知道从哪里下手解决这个问题了,请高手帮忙提点一下!,
万分感谢!