RT,有没有这方面的资料的 特别是标幺
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
现在是 28035 驱动器是 DRV8301,我看了zhca554那篇测试报告,他就是基于28035做的,请问有没有这个报告的源程序和具体的测试数据。
是28035 ,我看了你 zhca554的 测试报告,上面就是用28035做的,但是他没具体介绍这个 标幺和测试数据之间的关系,请问您有这方面的资料吗
Xiajun,
你指的程序是DRV830X套件里面的PMSM_sensorless例程吗?你现在调试的BUILDLEVEL是多少?
其实你如果调试PMSM点击的无速度传感器FOC,建议用TI的InstaSPIN-FOC技术,性能挺好的,文档也更详细,使用比较方便。
电流只是采用IQ格式,没有采用标幺值,用1.65V的ADC范围来表示外部的电流范围,按照DEMO图纸表示,如果采用的运放增益是20的话,则电流的范围则为:
1.65/(0.002*20) = 41.25, 表示电流采样范围是(-41.24~+41.25)A。
Xiajun,
1, 建议从TI正规代理商渠道购买套件和芯片,因为能获得技术等支持;
2, 具体是哪个函数?请将函数名贴出来,如果电流较大,可以在电流环或速度环的输出(即Iq给定)进行限定;
3. 还是建议看下InstaSPIN,电流环的PI参数是自整定的。
这个函数是根据输入的频率获得角度信号,这个函数只在启动的开环过程中使用,后面切到闭环时就用SMO计算出的角度。这个函数的算法很简单,就是根据设定的运行频率计算角度的步长:_IQmpy(v.StepAngleMax,v.Freq),然后角度累加并边界判断。
可以参考以下帖子:
http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/c2000/f/56/t/17165.aspx
Xiajun,
SMO是滑膜观测器,无感FOC中计算电机的速度和角度的,比较关键;
不好意思,我们电脑上不方便使用QQ等工具的,有需要帮助,可以在这个论坛里提问,我们有很多工程师会尽力帮你解决,还有每个地区都有当地的代理商技术工程师DFAE和TI的FAE工程师能提供支持,请联系当地的FAE。谢谢!
你好,我想请问一下PMSM28xx,level3中IMeasureGain=IQ13(2)和电路中放大倍数是一致的吗