This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F280039C: 280039C

Part Number: TMS320F280039C


在用280039C调试的时候,接了调试器程序可以正常运行,但是重新上下电后,程序跑不起来

  • 您好

    针对你提到的TMS320F280039C在调试时能够正常运行,但重新上下电后程序无法运行的问题,这里有几个可能的排查方向:

    1. 复位配置‌:

      • TMS320F280039C在复位后的行为可能受复位配置的影响。请检查复位电路和相关配置,确保在上下电过程中复位信号正确产生。
      • 确认复位源,如POR(上电复位)、看门狗复位、软件复位等,是否按预期工作。
    2. 调试器设置‌:

      • 检查调试器的连接和设置,确保在上下电过程中调试器保持连接状态,并且设置正确。
      • 如果使用的是Code Composer Studio等开发工具,请检查项目配置和调试配置是否正确。
    3. 程序存储和加载‌:

      • 确认程序是否已正确烧录到TMS320F280039C的Flash存储器中。
      • 如果使用了外部存储器或外部接口,请检查其连接和状态是否正常。
    4. 电源管理‌:

      • 检查电源供应是否稳定,确保在上下电过程中电压没有波动或掉电现象。
      • 确认电源电路中的电容、电感等元件是否完好,没有损坏或老化。
    5. 初始化代码‌:

      • 检查初始化代码是否正确执行,特别是与电源管理、时钟配置、外设初始化等相关的代码。
      • 确保在程序开始时正确设置了所有必要的寄存器和配置。
    6. 外部设备影响‌:

      • 如果TMS320F280039C连接了外部设备或传感器,请检查这些设备是否对单片机的运行产生了干扰。
      • 尝试断开外部设备,只保留最基本的电路和程序,看是否能够正常运行。

    由于TMS320F280039C是一款高性能的数字信号处理器(DSP),其调试和问题解决可能需要特定的工具和技术。

    • 使用示波器或逻辑分析仪等工具监测TMS320F280039C在上下电过程中的关键信号,如电源电压、复位信号、时钟信号等。