This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

dsp2812 error 0x0000200/-1142



自己做的TMS320F2812PGFA板子,用的是CCS4.0集成开发环境,仿真器100V1.0开发板能正常连接和编程,但自己做的板子老是连接不上

按照连接开发板的方法正常连接板子和操作开发环境,出现以下错误

error connecting to the target

error 0x80000200/-1142

fatal error during:ocs

processor blocked debug accesses

1 开始连接不上麻,由于是自己的板子,我重点检查芯片的焊接,所有供电引脚,所有JTAG引脚------都正常

2 我焊接的时电烙铁温度在400度左右,我以为是焊接温度过高芯片有损伤,我右检查了在软件点击connecting 瞬间JTAG引脚的TCK上电平

  有1Mhz的脉冲输出,同时查看了振荡器的正弦波,有输出的,CLOCKout引脚有3.125MHZ的方波输出

3 为了进一步验证cpu是否已坏,本人又把目标板子用ccs3.3集成开发环境以及XDS510连接,可以连接成功,所以芯片应该没坏吧。!!!!!

我的问题是:

1 既然芯片没坏为什么在ccs3.3上连接能找到JTAG,但ccs4.0+v100仿真器就不行?

2 如果ccs4+100v1.0 的配置有问题的话,但我的开发板就可以,唯独自己画的板子不行?是我的集成开发环境没设置好吗?

希望TI的工作人员或者热心的社区朋友能帮我解答,困惑我好几天了,谢谢!!!