你好,想请教一下,我这边运行f28p65x_cpu1_hal_test_app Demo程序,在线debug正常工作,但采用CCS离线烧录.out文件,可正常离线烧入,但烧录后断上电程序无法启动运行,通过回读memory确认程序已正常烧入,请教一下如何排查解决。
详细情况:
①使用demo源自 C2000 5_01_00_00的SDK,仅修改Set active FLASH并在主函数拉高gpio33点亮led进行测试,其他逻辑进行了屏蔽(事实上测试加入uart测试同样为在线debug正常,离线无功能),具体修改如下图
②使用硬件为项目实际电路板,没有开发板资源,未使用开发板
③下图为连接调试器及烧录时的具体日志信息
④已确认code_start已设置