c2000 或其它的数字电源芯片的PWM模块能在使用外部同步时钟时移相吗?
同时还可以工作在中间对齐模式吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
PWM模块1模块的同步输入 SYNCI是支持从外部GPIO同步,因此可以完成。
对于Piccolo系列来说,PWM1的输出只能给PWM2的输入,依次类推。
中间对齐,只需要其他模块的相位信息设置正确即可。
当使用外部同步移相时,会不会出现两个PWM模块之间的相位丢失?
对于您说的:中间对齐,只需要信息设置正确即可。可不可以说得更细致一些呢,比如说它怎么会和其他模块的相位有联系呢?
Jones Chen ,nice to meet you here.
could you give me your office phone number and extension,i'd like to inquire some questions straightly,could i ?
只要设置正确,就不存在相位丢失的情况。

说具体点,就是上面这张图片:
可以用外部GPIO同步输入,也可以软件同步,其他几个模块,只要选择好了SYNCI和SYNCO的时机,并且预先配置好相位,就可以同步。
关于推荐型号:
C2000的C28x系列任何一款PWM都有同步的功能。 关于型号推荐,还是请列出,其他相关因素,例如:
主频,RAM,FLash,通信接口等等。