This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SM320F28335-HT: sm320f28335的DSP(F28335)的XCLKOUT为3.58MHz,无法正常运行flash工程,下载不了程序,使用30MHZ的晶振,这是怎么回事。万分感谢。

Part Number: SM320F28335-HT
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28335

CLKOUT测试频率

输入晶振频率是

  • 您好,

         晶振没起振。

         晶振用的什么型号,电容是多大的,可以参考评估板TMDSCNCD28335的设计,里面有BOM型号参考。

  • 您好,我的晶振设计是参考设计文档如下内容设计:

    以下为我的设计

    请问这种设计是有问题的吗?晶振的图像和它的设计文档一致,没起振的原因可能是设计原因还是?

  • 您好,

          可以的。

          但从示波器波形来看,这个晶振的输出峰峰值也没到3.3V啊。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。