This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
为什么在SysConfig里面选择芯片封装有TMS320F28377D如图一,但是在CCS里面打开这个SysConfig文件就缺少TMS320F28377D呢如图二,显示为f28377d,确认进行保存之后会报错,如图三
您好
根据您的图片我们在云端尝试了一下,没有出现您的状况,根据您分享的照片怀疑是缺少相关文件或者是导入过程中有相关的步骤出现问题。
官方有以下相关指导文件请您参考这个步骤来解决您的问题:
但是我用TI官方提供的例程也是会这样,也会自己变为图二100脚的封装,再进行改变保存就会像图三一样报错
但是我导入TI的例程也会这样,跟图二一样自动变为100脚的封装,再对其改变保存也会报错,跟图三一样。而且你看我的图二,f28377d跟其他的明显不一样,我选择其他的就不会报错,这是我的CCS缺少什么东西吗?
您好
根据用云端的可以,如果您安装没有丢失相关文件,应该是可以的。
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_zh/index.html
您可以参考CCS的相关指导书对于相关SDK的导入。
我把CCS12.7.0卸载,重新安装了更高版本的CCS12.8.1就好了,感谢解答疑问。此外我还有一个问题,新出的CCS20.0跟CCS18区别很大吗,我看CCS20.0界面更像VScode
还有一个问题就是我升级了CCS,从12.7升级到了12.8之后,同样的工程出现了编译错误,请问这是什么原因呢?