Part Number: TMS320F280049C

我需要4个正交编码器输入 , clb 能配置成 正交编码器吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
虽然CLB模块在TMS320F280049C中是一个高度可配置的硬件模块,允许用户创建自定义的数字逻辑,但它通常不是直接用于解码正交编码器信号的。对于正交编码器信号,TMS320F280049C提供了专门的eQEP(增强正交编码器脉冲)模块来进行解码。
eQEP模块是专为正交编码器信号设计的,它提供了对编码器方向、速度和位置的精确测量。因此,如果你需要处理正交编码器输入,建议使用eQEP模块而不是CLB模块。
此外,CLB模块更适用于需要自定义数字逻辑的应用场景,例如增强现有外设的功能或创建新的外设功能。它可以通过编程来实现各种复杂的数字逻辑功能,但这不是其设计的主要目的来解码正交编码器信号。
综上所述,建议你使用TMS320F280049C的eQEP模块来处理正交编码器输入,而不是尝试将CLB模块配置为正交编码器输入。这样可以确保你的系统具有更高的可靠性和性能。