Part Number: TMS320F28034
板子已经绘制完成,发现有两个AD输入引脚未通过负载接地,其中一个复用AIO功能,请问这样可能会带来什么不利的影响吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您对TI产品的关注!
关于你的咨询,TMS320F28034的AD引脚(带AIO功能)悬空可能会造成的问题,有下面几种情况。
悬空引脚容易受到电磁干扰(EMI)和环境噪声的影响,导致 ADC 输入值不稳定,可能会导致不准确的读数。
悬空引脚的输入电压可能会不稳定,可能会在 0V 到 VDD 之间浮动,导致 ADC 读数随机变化。
如果 AD 引脚悬空,可能会导致不必要的切换活动,进而在某些情况下增加功耗。
在特殊情况下,悬空引脚可能会受到静电或其他外部因素的影响,导致损坏或异常工作。
如果某个AD引脚不用于测量,建议将其通过负载接地,以确保输入信号稳定。
这样可以确保ADC测量的可靠性和稳定性。