This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F280025C: 关于CLB/ECAP上升沿、下降沿触发问题

Part Number: TMS320F280025C


起初打算用ECAP进行脉冲捕获然后计算宽度,但是功率器件启机后一直捕获到0.Xus的信号(初步怀疑捕获到纹波±0.5v)(关机正常) 然后打算使用CLB的input filter 请问ECAP会捕获到这种纹波吗? CLB的input filter捕获原理是高低电平切换还是上升沿下降沿? 或者请问各位有其他的方案吗?

  • 或者请问 CLB的输出能作为ECAP的输入吗?

  • 我和这个案例的想法一致;但我对该回答一直存在歧义? 
    回复是通过将CLB输出到GPIO后;在通过X-BAR传输给ECAP?请问能够这样实现吗?需要额外的外部链接吗?

  • 请问ECAP会捕获到这种纹波吗?

    ECAP将保持高电平输入电压和低电平输入电压。 根据我们的数据表,高电平最小值为2.0 V。而低电平将为0.8V。如果出现纹波,并且没有超过VIH和VIL的任何最小或最大电压,则我预计eCAP不会捕获这些纹波。

    CLB的input filter捕获原理是高低电平切换还是上升沿下降沿?

    input filter 用于边缘检测。 

    请问 CLB的输出能作为ECAP的输入吗?

    CLB的输出可转到eCAP的输入端。 请查看表18-1。 TRM中的ECAP输入选择表。