你好,我们在使用28338的EMIF和280025的HIC进行通讯时出现问题。例程使用的是 SPRACR2 文档中给出的官方例程,使用第5章的hic_fsi例程
目前问题是:
1.邮箱模式下EMIF写HIC寄存器可以,但是读HIC并没有返回数据。
2.继第一个问题,如果EMIF先发送了写,再直接读,那么读到的数据和写的数据一样。但是他们的地址不同。
使用示波器抓取后,发现EMIF发送数据后,数据PIN口的值没有拉低,当发送读HIC请求时,读到的数据就是写发送的数据。读cs拉高后,数据pin拉低。
希望能给我们提供些调试这个问题的方法。谢谢