This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI专家好:
我在看芯片手册时发现IPC有时间戳 (A 64-bit free-running counter is present in the device and can be used to timestamp IPC events between processors.),我在想是不是可以通过这个时间戳计算出我IPC通信的耗时,进而做核间同步,想问问这个timestamp表示什么含义,及怎么获取使用?
您好
TMS320F28379D芯片中的时间戳是一个64位的自由运行计数器,它可以用来记录IPC(处理器间通信)事件的时间点,从而可以用来计算IPC通信的耗时,进而实现核间同步。
这个时间戳的具体含义是,它随着芯片的运行而不断递增,可以精确地记录某个事件发生的时刻。在IPC通信中,通过记录通信开始和结束的时间戳,就可以计算出通信的耗时。
关于具体使用以及相关例子,您可以参考以下链接: