Part Number: TMS320F280039C
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
您好:
在调试JTAG加密过程中出现问题,在CCS中工程.syscfg配置DCSM的Password Lock (PSWDLOCK)和Enable JTAGLOCK,后利用Uniflash烧写生成的.hex文件(带JTAG加密),烧写会报错如下图,程序烧写失败无法运行,再次烧写必须进行JTAG解密和CSMPSWD解密,后再次烧写相同程序不会再次报错,且程序可以正常烧写运行,Uniflash烧写配置如下图;后又经测试,发现在烧写时不勾选Verify Flash after Program时,可以进行.hex文件的烧写不报错,请问原因是什么,后续我们要烧写带加密功能的程序怎么样正确烧写,且确保烧写程序没有问题?
图1:CCS中DSCM加密配置如下:
图2:Uniflash正常烧写报错如下:
图3:Unilfash报错时烧写配置如下:
图4:经过验证,如下Unilfash烧写配置烧写加密程序不会报错: