This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
专家您好:
项目需要使用 USB虚拟串口功能,所以在研究 TI例程: C:\ti\controlSUITE\device_support\F2837xD\v210\F2837xD_examples_Cpu1\usb_dev_serial\cpu01
有几个疑问需要解答:
1、我看到例程中,除了初始化USB之外还初始化了SCIA,请问 这里串口与USB 是什么对应关系?是将串口重定向到USB,还是将USB重定向到串口,对外表现为USB?
1)为什么 在 串口的中断中会有:将USB接收缓冲区的数据读出 送入串口的发送缓冲区,将串口接收的数据送入USB的发送缓冲区?
即 USB的发送缓冲区是串口的接收缓冲区,USB的接收缓冲区是串口的发送缓冲区?
2) 当外界与USB通讯时,最先触发的是 该串口的接收中断,还是USB的接收中断?
2、如果是 存在重定向的思路,那么该例程中哪里设置了重定向的相关设置,我并没有找到。
图中红框位置,是将串口重定向到USB吗?
3、如果我想通过USB对外发送数据,
应该调用串口的发送,例如: UARTCharPutNonBlocking(ui32Base, ui8Char);
还是USB的发送, 例如:USBBufferWrite((tUSBBuffer *)&g_sTxBuffer,(uint8_t *)&ui8Char, 1);
4、由于我的硬件,VBUS、ID、EPEN 、电源故障PFLT等引脚已经固定,不需要DSP软件控制,那么初始化 USB引脚时,我只需要初始化G42 G43两个引脚是否可以。
以上,希望您给予解答,感谢。
您好,
1.本示例使用SCIA和USB演示CDC器件模式的操作。 USB作为虚拟COM端口枚举。
通过USB发送的数据将重定向到SCI,反之亦然
SCI - FTDI - USB连接器- PC
2.它从SCI缓冲区读取数据,并更新USB缓冲区,使其可以传输
3.如果您不使用SCI,可以使用USBBufferWrite写入数据
4.控制卡上的开关可以连接SCI和USB到UART适配器(FTDI)
5.您可以更新USBGPIOEnable函数以使用所需的引脚(GPIO42和GPIO43)