This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320F28388D: 程序可以通过仿真器下载进芯片但是不能运行

Part Number: TMS320F28388D


问题一:我的板子在上电后故障指示灯亮了大概一分钟才灭

我的故障指示灯电路:

在测量电路的供电,发现均正常,这是正常的现象嘛?,如果不是,我更改我的电路时应该注意什么?

我认为对这个问题有关的电路为:

1:仿真电路,JTAG仿真,BOOT引脚已经接了R22和R21

2:晶振电路

问题二:代码可以下载,但是不执行

我下载的代码是官方给的例程,我加了个LED闪烁的代码

代码如下:

应为之前用过F28377D,我想我下载代码应该没问题

但是我的板子没有现象,在仿真时故障指示灯一直亮

  • 问题一:我的板子在上电后故障指示灯亮了大概一分钟才灭
       38x设备的ERRORST引脚是否驱动您的FAULT电路?ERRORST需要外部下拉,有下拉吗?

       设备TRM w将解释错误行为。

    2:晶振电路

    XTAL负载上限太大。根据数据表,应在12-24pF之间。

    问题二:代码可以下载,但是不执行

    如果暂停执行,代码会卡在某个地方吗?在代码中设置断点以进一步调试此问题。试着理解代码是否达到无限while循环,如果不是,为什么。