在下图, Counter = TBPRD event 是 发生在时刻1, 还是2 ? 麻烦TI FAE 给个清晰的答案
您好
TRM 指示这将是位置#2。请参阅 TRM 中的动作限定符子模块、以指代以下内容:
图片看不清,能贴清楚点吗,在手册什么地方说了?
如果您点击图像以将其展开、图像应已清楚、但无论如何、该图显示了 ePWM 动作限定符部分的一个示例(图20-26)。 向上-向下计数模式对称波形)
你好,Daniel
我这边用chrome 和 microsoft edge 2个浏览器 都看不清图片,也点不开
您可以重新贴下图吗?
我在F28003x RM上 Figure 20-26 只看到了 Direction 有清晰的描述
但是没有给出Up counter的 图表
向上计数也应适用同样的原则。 作为参考、我制作了一个快速的图表来展示这一点。
此示例适用于以下信号: 将计数器设为高电平= 0 清除计数器= CMPA = 2时的低电平
Hello, your figure cannot be shown ,Can you please re paste and check
我们查看了一下是可以看到的,不是链接上的问题,请您更换网络环境尝试查看。