TI的工程师,你们好,由于用F28M35H52C1的MII接口外扩以太网占去了将近20个pin,我们的IO资源比较紧张,于是将注意力集中在了 datasheet 第六章 boot 启动引脚GPIO35 47 43上,除了这几个引脚配置从FLASH等启动,还有其他方式可以配置吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI的工程师,你们好,由于用F28M35H52C1的MII接口外扩以太网占去了将近20个pin,我们的IO资源比较紧张,于是将注意力集中在了 datasheet 第六章 boot 启动引脚GPIO35 47 43上,除了这几个引脚配置从FLASH等启动,还有其他方式可以配置吗?
楼主你好,目前只能通过这三个管脚来进行配置。但是这三个管脚其实可以用来连接外设,只要对这三个管脚进行上拉,保证上电时为高电平即可。
在F28M35正常运行期间,由于某种原因(例如看门狗)导致F28M35复位,此时这几个引脚正好做GPIO的in功能,由外界信号输入导致这三个引脚全为低电平,会出现F28M35不能正常启动的现象吗?
看门狗的复位也会导致重新读取GPIO选择引导模式,GPIO上低电平会影响正常启动。所以需要保证这时三个GPIO上管脚的电平正确,或者也可以将这些GPIO用做out功能。