This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

dsp的ad



您好,我看到dsp28335的ad的转换结果缓冲寄存器介绍,有个问题,书上面说从外设2(0x7108~0x7117)读取时候,转换结果寄存器左对齐,要把数据右移四位,当从外设0(0x0B00~0xoB0F)读取时候,数据右对齐,不用移位了。对这个不明白啊,什么时候从外设2读取,什么时候从外设0读取啊,这个可以设置吗?谢谢!

祝好!

  • 当你用peripheral frame 2中的AdcResut 就是从2 取。

    当你用peripheral frame 0中的AdcResut 就是从0取。

    当你用DMA来读取ADC的时候,只能从0取。

    你看看Delfino的ADC User Guide,一切都都明白了。

  • 您好:

     我看了AD的数据手册,上面说“当从具有2 等待状态的外设帧2 (0x7108-0x7117) 读取时,ADCRESULTn 寄存器为左对齐;当从具有0 等待状态的外设帧0 (0x0B00-0x0B0F) 读取时,ADCRESULTn 寄存器为右对齐”。还是没说明白啊,怎么才是外设帧0,怎么才是外设帧2,那里控制的?有什么区别?

  • 一个叫AdcResult , 另一个叫AdcmirrorResult,具体哪个对应哪个,您还是要看手册。

    #ifdef __cplusplus

    #pragma DATA_SECTION("AdcRegsFile")

    #else

    #pragma DATA_SECTION(AdcRegs,"AdcRegsFile");

    #endif

    volatile struct ADC_REGS AdcRegs;

    //----------------------------------------

    #ifdef __cplusplus

    #pragma DATA_SECTION("AdcMirrorFile")

    #else

    #pragma DATA_SECTION(AdcMirror,"AdcMirrorFile");

    #endif

    volatile struct ADC_RESULT_MIRROR_REGS AdcMirror;

  • 您好:

      我看了我们的程序,确实也有这样的设置,这个是系统的默认设置吗,这样设置之后,AdcResult 的值是不是就左对齐了呢

  • 您好:

      我看了我们的程序,确实也有这样的设置,这个是系统的默认设置吗,这样设置之后,AdcResult 的值是不是就左对齐了呢