您好,请问在SPI、eCan等外设下要将GPIO口设置为Async的原因是什么,会对通信造成什么样的影响?有无相关文档可以释疑?
事实上,我在通过SPI与SPI器件(M95256)进行读写测试时,如将SPI设置为5M,GPIO口设置为Sync,读写都是正确的。
如将SPI设置为10M,GPIO口设置为Sync,数据写入是正确的,读取数据是错误的,但是SPI引脚上的电信号波形是完全正确的,意味着069的SPI模块未能正确解析从器件返回的电波形。
如将SPI设置为10M,GPIO口设置为Async,读写都是正确的。
期待回复。