在CCS20.0.1中导入C2000Ware中例程并选择复制到工作区,会出现文件unresolved,无法打开
无法重现你所观察到的问题。
我能够导入同一个项目并成功编译。
之前是否导入并删除了任何导致这些文件被删除的项目?
请提供更多细节以更好地帮助你。
您好!谢谢您的回复!
我已经尝试重装CCS20和C2000Ware,但是该问题依然存在。
该问题只会在我选择复制device_support中example的工程到workspace时会出现。如果只是进行导入而不复制到workspace,或者复制driverlib中example的工程到workspace时,不会出现该问题。
在我更新到最新版本CCS,即CCS20.0.2后,该问题已经不再出现