This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于BLDC电流控制环的问题

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

各位同志,关于BLDC电流环控制有一点疑问,请教一下各位!

  BLDC的换向是三相六拍的,也就说根据HALL反馈的位置,进行强制电子换向,换向的时间间隔决定了电机的转速,那么此时电流控制环路,是如何实现的呢?

  • 电流环的输出控制PWM的占空比,这个时候只有电流闭环,Hall的换向决定哪个桥臂开通,电流环决定开通桥臂的占空比。在Controlsuite上有详细的例程代码和说明文档。

  •    Martin Yu:

       感谢回复!

       比如开环运行,按照三相六拍的节奏强制换向,那么强制换向的时间间隔决定了转速,此时控制PWM占空比,那么不是即控制了转速,又控制了电流?

  • 没有速度反馈量,那速度就是开环的,可以理解为开环控制。而后续又要通过电流环来控制。

  • 没有控制速度,速度是开环的,电流环只是调节输出的电流大小,也就是带负载的能力。如果电流参考给的值大,而实际负载小,即实际负载小于电机输出负载,则电机会一直加速,因此需要设定一个最大速度;反子,如果实际负载大于输出负载,则电机一直减速,需要设置最小速度。因此系统要稳定需要根据实际负载调整电流参考和PI参数。

  •    Martin Yu:

       感谢回复!

       其实关键是三相六拍的控制方式,六拍的切换间隔是不是决定了换向频率?  如果是,换向频率越大,不就是电机转速越大么?